This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:不使用 SRDY/MRDY 时 MAC CoP 是否可以运行?

Guru**** 2585445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1315503/cc2630-can-mac-cop-be-operated-without-srdy-mrdy

器件型号:CC2630

我在 MAC CoP 文档中看到了有关电源引脚的信息、如需了解更多详细信息、请参阅《NPI 用户指南》。 在用户指南中、它指定了主机正在使用或未使用这些引脚时的 UART 行为。 我不清楚是否可选或芯片是否会以相同的方式响应 MAC CoP 特定文档。 从 NPI 指南

当不使用电源管理引脚时、定义异步请求或异步指示的两个事件分别是 UART 主器件 TX 引脚或 UART 从器件 TX 引脚上的数据传输的开始。

如果是、性能差异是什么? 我之所以提出这个问题、是因为我要处理一个用于其他用途的板、而不允许我访问 SRDY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 NPI 用户指南、此处为: https://software-dl.ti.com/lprf/ti15.4stack_linux_x64/2.01.00.10/exports/docs/NPI%20User%20Guide.pdf

    NPI 支持两种不同的 UART 配置。 一种配置只需要两个引脚:UART TX 和 UART RX。 这是一种常开配置、不允许 CC13xx/CC26xx 进入低功耗模式。 由于包含用于电源管理的 MRDY 和 SRDY 引脚、第二种配置允许低功耗模式。

    这意味着您可以将 CoP 配置为仅需要 UART TX/RX、以更高的功耗为代价。 在不使用低功耗模式的情况下、CoP 的平均电流消耗至少将达到器件数据表中规定的"工作模式"。

    谢谢。
    托比