This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WILINK8-GNSS-driver:带 BeagleBone Green Wireless 的 Wilink8时间同步功能(BBGW)

Guru**** 2585635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1315376/wilink8-gnss-driver-time-sync-feature-with-wilink8-with-beaglebone-green-wireless-bbgw

部件号:WILINK8-GNSS-driver

大家好!

我将要使用 wilink8模块进行同步,我的项目是在几微秒的范围内在多个节点之间同步,我希望这些节点在微秒的范围内共享相同的时间戳,就像本 TI 应用报告( https://www.ti.com/lit/an/swaa162a/swaa162a.pdf?ts = 1705670546575&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F )一样 表明可在20us 范围内实现 WLAN 上的同步。 我即将采用基于 ARM A8的 BeagleBone Green Wireless 解决方案、并集成了一个 WiLink 8模块、该模块包含如 TI 应用报告中所述所需的所有硬件。 我计划使用一个板(BBGW)作为 AP (接入点),另一个作为工作站。
我的问题是、是否需要通过互联网访问来在工作站和 AP 的两侧设置 NTP、正如我在先前的票据中看到的那样(wl1837时钟同步问题- Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛) NTP 用于进行同步、或者我可以使用该主机(AP)的本地时间 无需任何互联网接入 美国  
接下来的问题是如何开始使用这个 wilink8模块与  BBGW 实现这个时间同步功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    Unknown 说:
    我是否需要互联网接入才能在工作站和 AP 两侧设置 NTP

    这取决于你要做什么。 您可以使用 BBGW 作为 NTP 服务器,但您需要花费精力来设置它。 相反、您可以连接互联网并以更快的速度为您提供。  

    Unknown 说:
    另一个问题是如何开始使用这个 wilink8模块与  BBGW 实现这一时间同步功能?

    对于 BBGW、我们没有用于这些用途的具体指南。