This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:97K 批量 ASD9不起作用。

Guru**** 2584195 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A, TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1305469/trf7963a-batch-97k-asd9-does-not-work

器件型号:TRF7963A

下午好:

我正在使用 TRF793A 阅读器。 我有一张卡、目前使用的芯片注册号为 TRF7963A TI 81K DOTK G4。 我订购了用于新卡的新芯片、他们到达时已提供注册号 TRF7963A TI 97K ASD9 G4、
当这些新芯片安装在原始 PCB (已经与上一批芯片一起使用)上时、它们不会响应、我检查了振荡器、它不会使用新芯片(97K ASD9 G4)进行响应、并检查稳压器电压。
VDD_x=3.02V
VDD_I/O = 3.02V
VDD_RF=3.27
VDD_A = 3.07

使用原始芯片(81K DOTK G4)时、电压为:
VDD_x=3.10V
VDD_I/O = 3.10V
VDD_RF=3.10
VDD_A = 3.07
振荡器有一个符合预期的13.5Mhz 输出信号。

重申一下、两种情况下使用的 PCB 是相同的、固件不会重新编程。
有人遇到过这类问题吗?
有人知道发生了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7963A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。 另请注意、TI 建议 在新设计中使用 TRF7970A 或 TRF7964A。