主题中讨论的其他器件: MSP430F5310
我在这里的帮助论坛搜索了几天,虽然我找到了很多有趣的信息,但不幸的是,我没有找到我要寻找的确切信息。 我正在尝试使用 Spectra Symbol ThinPot...it's 设计一款模拟直线隔膜式电位器、长150mm、具有10欧姆的电阻。 使用弹簧偏置的抽头时、电位计的作用是在沿其长度的不同点施加压力、并根据抽头沿其长度的位置返回更高或更低的电压。 我完成了一个巨大的项目、这个项目使用 MSP430F5310作为 MCU 和电源整流电路、基本上能与一些人配对过去是一个受欢迎的项目的 NFC WISP。 但看看 RF430FRL152H、它更接近我一直在寻找的器件。 我阅读到的有关 RF430FRL152H 的文献表明、该器件已经设置为使用基于电阻的热敏电阻...嗯、我当时想、我的电位器也是基于电阻的。 尽管热敏电阻的读数与我正在使用的电位器不同、但它们无论如何都是在外部转换的。 我发现热敏电阻具有时间恒定延迟...我的电位器在雨刮器移动时也会发生一点开关反弹延迟。 但是、无论如何、电位器的 V+侧是否可以连接到 VDD2X、电位器的负侧是否可以连接到 SVSS、而抽头是否可以连接到其中一个 ADC 输入? 是否会需要一个基准电阻器、如果是的话? 我意识到、此 Σ-Δ ADC 与 MSP430F5310中的动物不同。 SD14仅出现0.9V 的故障次数有多少? 在开始订购 RF430FRL15xH 系列的 EVM 板之前、我很想知道这项工作有多大机会。
非常感谢,很抱歉在这里提出了一个很好的问题