This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:芯片不再通过 SPI 响应

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1312634/trf7970a-chip-no-longer-responding-via-spi

器件型号:TRF7970A

您好!

我有一个使用 TRF7970A 进行 NFC 检测的 PCB、已投产3年。 我们最近开始观察电路板其余部分正常、但 TRF 不再对 MCU 做出响应的情况。 我已经通过读取几个寄存器的内容、其中包括0x09调制器控制和0x0B 稳压器控制、以及寄存器0x0F 的振荡器稳定位、进行了验证、它们全部返回0。

电路上的某个元件是否烧坏了、或者 TRF 本身是否存在问题?  

我附上了我们的原理图供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7970A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。