This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2400:如何使用 ATEST1/2收集 I/Q 样本

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1312897/cc2400-how-to-collect-the-i-q-sample-with-the-atest1-2

器件型号:CC2400

您好!

我有一个 CC2400芯片、我成功让它在模拟测试模式下运行、ATEST1/2似乎根据示波器中的图形输出读数。

现在、我想使用 STM32来收集 I/Q 信号、该器件具有2.4Msps ADC。 问题是、输出信号的电压范围是多少? 通常、ADC 只能接收0-3.3V 的电压。 如何处理负电压?

最好的翻新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeming、您好!

    输出信号电压应为0 - VDD。 您还可以使用示波器对此进行验证、同时我会与验证团队进行确认。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的包! 真的帮了我们很多!