This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:cc2340R5

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1311312/cc2340r5-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

您好!

我  在 CCS 中为模块 cc2340r5构建代码时、由于 目录中缺少名为 rcl_settings_ble.c 的文件、启动代码文件无法生成。

导致此问题的可能原因是什么、并且还为该问题提供了解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivam Kumar:  

    我希望你们做得好。 您可以 在"C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_20_01_10\source\ti\boards\cc23x0r5"(您的 SDK 版本可能不同)中找到可用 PHY 设置 的列表;您可以在该文件文件夹中找到 rcl_setting_Ble.c/h、并将其拖动到您的工程本地启动文件夹、然后重新编译。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex 先生:

    感谢您的解决方案、但问题仍然存在、您能建议以下错误吗?

    gmake:***没有使目标为'C:/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64/source/ti/boards/cc23x0r5/rcl_settings_ble.c '的规则,需要由'startup/RCL_settings_ble.o'生成。

    谢谢。

    希瓦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivam:  

    我想问一下您用于开发的 SDK 示例项目是什么;我认为它是 rfCarrierWave。 您对示例项目是否进行了任何重大修改?  

    我的确注意到了7.40.00.64 SDK 和7.20.01.10 SDK 之间的一些差异、也就是说、board/cc2340R5文件夹具有不同 (较少)的内容。 似乎在最近更新的 SDK 中、我们实际上在 syscfg 本身中生成 RCL 设置。

    (TI 专有的射频发行说明、在最新的 SDK 中、您可以注意到"新增功能"部分中的一些更改)  

    谢谢。
    A·F