This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:POR 和 BOD 之间的差异

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1310054/cc2340r5-difference-between-por-and-bod

器件型号:CC2340R5

尊敬的支持团队:

POR (上电复位)和 BOD (欠压检测)有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric Chen、

    希望你好。 从 CC2340R5数据表中可以看出:  

    POR:

    -CPU 读取复位状态寄存器以指示复位类型(POR 属于哪个类型)

    POR 电源模式的参考表9-2。  

    BOD:  

    与 POR 相比,BOD 与8.6表中的电压要求不同。  

    -另请参考表9-2、并注意 BOD 在关断期间被禁用、并且在待机状态下占空比为(与 POR 相比)。

    如果您有更详细的问题、硬件我将会在硬件团队成员中循环解答。  

    谢谢。

    A·F