This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:定时器和#39;s 计数器位的数量

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1310036/cc2340r5-the-amount-of-timer-s-counter-bit

器件型号:CC2340R5

尊敬的支持团队:

根据 TI.com 上的数据表、

CC2340R5 SimpleLink 低功耗 BluetoothRegistered5.3无线 MCU 产品说明书(修订版 C)(TI.com)

CC2340R5有四个计时器、以及3个16位计时器和1个24位计时器、  

但在表9-1中。 计时器比较、存在1 x 16位计时器和3 x 24位计时器。

哪一个是正确的?

我想是具有3 x 16位和1 x 24位的那个。 我是否会对表格产生误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    看起来桌子上有一个错误、我已将此结果转发给我们的内部团队进行进一步调查(待修复)、感谢您的回答! 右侧应为3 x 16位。  

    谢谢。
    A·F