This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:半功率输出阻抗匹配

Guru**** 2585435 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1309405/trf7970a-half-power-output-impedance-matching

器件型号:TRF7970A

我希望测试和比较 TRF7970A 在半功率和全功率模式下的性能。 根据数据表、输出阻抗在半功率和全功率之间不同(半功率的8Ω 典型值和全功率的4Ω 典型值)。 数据表中作为参考提供的匹配网络(p75和 p77)用于全功率运行。 是否有建议的匹配网络可实现半功率运行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7970A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我已经查看了 TRF7970A 的技术文档(数据表、天线设计指南、常见问题解答、参考设计)和论坛帖子(大多数帖子询问天线阻抗匹配)、但没有找到任何信息来回答我的问题。 我在数据表的第7.3节中找到了最相关的信息、该部分仅解决了4Ω 输出阻抗的情况。 从这篇文章来看 、TI 建议客户仅使用全功率情况的参考原理图中提供的4Ω 转50Ω 网络、即使某些元件与数据表中显示的史密斯圆图仿真不同。 这使我不确定是否要基于仿真从头开始为8Ω 设计匹配网络、因为我不知道4Ω 网络中特定组件背后的原因是不同的、因此我不知道如何/何时对我自己的8Ω 网络进行类似的调整。 我想问的是、TI 是否有专门针对8Ω 输出阻抗进行设计和测试的网络?