This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MIFA 天线设计

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1309193/mifa-antenna-design

主题中讨论的其他器件:CC2511

大家好、我正在使用针对 ESp32模块的 MIFA 天线。 我已根据 ESP32扫帚模块设计了天线、但我可以看到所有 EVM 板都使用1oz 厚度的铜。 如果我想将厚度增加到2oz、天线效应是多少。 我不使用任何接地层或天线下方的任何平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此论坛仅适用于 TI 产品支持-您需要咨询相关制造商的建议。

    此致、
    扎克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天线在考虑 TI AN043中应用手册的所有设计中都是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清一下(由于原始帖子中未列出该器件)、此设计中使用了什么 TI 产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2511

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我会将它分配给我们的2.4GHz 应用团队、以获得进一步的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    1oz 至2oz 覆铜厚度之间不应出现可测量的效应。

    Br、

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jake 的确认。 另一个问题是、我将 Isola 370HR 用于我的 PCB、PCB 厚度将为1.6mm。 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    是的、Isola 370HR 没有问题(与设计中指定的 DE104类似)。 如果您要更改 PCB 的厚度、这可能会影响天线谐振频率。 您将需要进行仿真、以查看是否需要进行任何调整。

    Br、

    杰克