This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:使用 DSSS=8和 LRM 的2.4GHz 专有模式

Guru**** 2586665 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1307949/cc2652p-2-4ghz-proprietary-mode-using-dsss-8-and-lrm

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352P

您好!

我希望尝试在专用协议下实现展频和远距离模式、并测试灵敏度。 具体而言、这意味着使用2-FSK 调制实现 DSSS=8、FEC = 1/2、LRM。 但是、浏览过论坛和技术文档后、我不确定如何在 SmartRF 中通过调整值和覆盖设置来实现这一点、尤其是对于 DSSS 配置、因为有很多不同的意见。 例如、我不确定使用 HW_REG_OVERRIDE (0x5068、0x030C)是否实际激活 DSSS。 能否向我提供一组详细的说明、以便我可以实施前面提到的模式? CC2652P 下不同 DSSS 的正确寄存器值是多少?

另一个问题是、当我使用 CC1352P Launchpad 测试 WB-DSSS 模式时、使用 衰减器测试的灵敏度 为-115、但数据表显示-121、我想知道您是如何测试灵敏度的、哪个结果更方便?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道2.4GHz 模式的某些模式没有特点、但我只想将其激活以测试灵敏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 社区成员、您好!

    感谢您在 E2E 论坛上提出有关 TI SimpleLink 器件的问题! 能够最好地回答您的询问的主题专家在假期不在办公室。 1月初返回后、他们将审查您的帖子并在24小时内提供初步回复。

    为确保快速有效地解决您的问题、请确保您已提供与您的请求相关的所有信息。 这可能包括:SimpleLink SDK 版本及其依赖项、使用的硬件、引用的示例以及重现问题的步骤。 还请提供任何可以帮助进一步确定问题的调试信息、屏幕截图、代码片段或终端日志。

    此致、
    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    另一个问题是、当我使用 CC1352P launchpad 测试 WB-DSSS 模式时、使用 衰减器测试的敏感度 为-115、但数据表显示-121、我想知道您是如何测试敏感度的、哪个结果更方便吗?

    这可能与硬件测试设置有关。  数据表中的数字是使用该硬件测量的: CC1352PEM-XD7793-XD24-PA9093

    由于您使用不同的硬件进行测试、因此可能会得到不同的结果。 如果需要更多详细信息、我建议专门针对该主题创建一个新的 E2E 帖子。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我想尝试在专用协议下实施展频和远距离模式、并测试灵敏度。

    当您在这里说"远距离模式"时、您是指"SimpleLink 远距离模式"(2.5或5kbps 数据速率)还是"WB-DSSS"(10s 的 kbps 数据速率)?

    具体来说,这意味着使用2-FSK 调制实现 DSSS=8、FEC=1/2、LRM。

    基于 DSSS=8、您似乎正在寻找 WB-DSSS、因为此处提供了该选项:

    请确认。