This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:CC2510

Guru**** 2927620 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2510, CC2511, CC2340R5-Q1, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1307184/cc2510-cc2510

器件型号:CC2510
主题中讨论的其他器件: CC2511CC2340R5-Q1CC2340R5

我们需要具备温度感应功能的低功耗 SoC 无线

温度范围为-55°C 至+125°C、

则需要 CC2510等 CC2510器件、

因此需要小型设备、

请提供支持的器件型号。

谢谢!

一.30. 马哈拉克什米

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 如果您对寻找与 CC2510相似的器件感兴趣、我建议您查看 无线连接产品页面 、并根据您要查找的参数对显示的器件进行滤波。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到温度范围内的无线收发器 SoC

    -55°C 至+125°C 范围、

    我能不能得出这样的结论:在这个温度范围内的无线收发器是 TI 所不能提供的。

    它无需与 CC2510类似。

    2.4GHz 无线收发器是必需的、频率也可以放宽。

    请提供建议

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 在滤波器中使用"工作温度范围"参数、似乎最符合您要求的器件是 CC2511、它可以在-50至150范围内运行。 CC2340R5-Q1和 CC2340R5等其他器件的工作电压范围为-40至125。

    此致、

    1月