This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC-DEBUGGER:DIE CC 调试器如何检测连接的 SoC?

Guru**** 2585425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1306438/cc-debugger-how-does-die-cc-debugger-detect-connected-socs

器件型号:CC-调试器

我想知道 CC 调试器是如何检测连接的 SoC 的、因为我在文档中找不到与此主题相关的任何内容。

提前感谢您。

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我了解您查找的信息。

    CC 调试器具有一个主机 MCU、该 MCU 通过调试接口(调试数据和调试时钟)与目标进行通信。

    支持的不同调试命令、您可以在要调试的芯片的数据表/用户指南中找到。

    为了使调试器能够检测到是否连接了一个板、 将目标板上的 VDD 连接到调试连接器上的引脚2 (目标电压感测信号)。

    我们不会为 调试器内的 USB 控制器分配源代码。

    Siri