This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:设计需要使用外部大功率 PA、RX_IN1和 RX_IN2引脚如何连接和匹配?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1304130/trf7970a-the-design-requires-the-use-of-external-high-power-pa-rx_in1-and-rx_in2-pins-how-to-connect-and-match

器件型号:TRF7970A

您好,

该设计需要使用外部大功率 PA、TX_OUT 引脚根据数据表第77页的匹配项(图7-2)进行设计、匹配后、PA 会放大13.56MHz 信号并将其输出到天线。 在该应用中、RX_IN1和 RX_IN2引脚如何连接和匹配? 您能否提供基准电路?

谢谢。

ROCe.Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock Jiang:

    我们不支持适用于 TRF7970A 的 PA 设计指南。 但您可以在互联网中找到 TRF7970A 的第三方 PA 设计。

    此致、

    Andreas。