This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:如何在射频信号增加电平时影响无线电接收的开始

Guru**** 2814395 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2400, CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1304913/cc2510-how-to-influence-the-start-of-radio-reception-during-rf-signal-increasing-level

器件型号:CC2510
主题中讨论的其他器件:CC2400

我们使用 CC2400和 CC2510进行车辆收发器(TRM)和接地(轨道开关)收发器之间的通信。 车辆定期传输无线电数据包、接地收发器正在接收、当接收到有效数据包时、应答数据包会传输到车辆。  当车辆通过地面收发器时、 来自车辆的接收信号电平将增加 、并且数据包将开始解码。 信号达到最大值后、开始降低其电平、直到不再对帧进行解码。 对于20...30 km/h 的车速、我们发现 CC2400与 CC2510在信号增加时相位期间的行为差异很大。

CC2400按预期方式作出反应、RSSI 由零增加至最大值、然后再次下降至零、此时数据包被接收并像有效数据包一样被解码。

CC2510。信号电平增加时、会在时间内做出不同的反应-在 信号电平接近最大之前不会解码有效数据包、 然后 RSSI 跳至接近最大值、然后在信号降低期间、RSSI 逐步下降、并且仍然像使用 CC2400一样接收数据包。

如何在射频信号增加期间使 CC2510的工作方式与 CC2400相同?

CC2400和 CC2510无线电部分的行为取决于无线电控制寄存器的值-我很清楚。 但寄存器很多,它们在两个部分是不同的... 我在 SmartRFstudio 中没有发现任何设置可影响 CC2510的此行为。

在具有 CC2400的收发器中、我们的固件使用所有无线电控制寄存器的复位值之后的默认值。

对于 CC2510、我们使用了 SmartRFstudio 的导出寄存器、我们使用250kBd、8ms/数据包。

应答此支持请求后、可以通过电子邮件发送收发器行为记录。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zdenek:

    我们需要缩小根本原因的范围。

    1.您希望数据包被接收/解码的最低功率级别或 RSSI 水平是多少?

    2.只要满足最小的 PER,便应检测前导码和同步字。

    此致、

     Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zdenek:

    我的团队还想知道此问题是否是最近出现的、如果是、对硬件或软件有哪些更改?

    此致、

    Bun