This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R7 -如何设置 I2C 通信中1字节数据包之间的延迟?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1303939/cc2652r7-cc2652r7---how-do-i-set-the-latency-between-1-byte-packets-in-i2c-communication

器件型号:CC2652R7

大家好!

我正在通过 I2C 在 CC2652上使用灰尘传感器。
有时灰尘传感器的值读取异常,原因是延迟时间不够。
查看下面捕获的图像、在读取传感器数据之前需要500us 的延迟。


我查看了 I2CCC26XX.c 以添加延迟、但找不到确切位置。
我想听到一些关于这一问题的建议。

谢谢、 jg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jg:  

    查看包含的图像是否可以在代码中使用"usleep (500)"进行所需时间的睡眠/延迟? 根据需要将睡眠状态置于读取/写入函数之间、以查看是否可以解决您的问题。  

    谢谢。
    A·F