This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:块0x87被转码

Guru**** 2978990 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1300389/rf430frl152h-block-0x87-is-transcoded

主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H

您好、TI 团队、

在我们的其中一个器件中、我们使用 RF430FRL152H 来测量无线温度。

目前,问题来自现场(6次),我无法解释。
根据 ISO/IEC 15693标准、我们将 客户数据写入 块  0x87和0x88。 TI 修复对两个块0xAD 和0xEC 进行了说明。 所有四个块都是可写可读的。

对于该问题、器件已对块0x87进行代码转换、即使我们仅读取传感器温度以及0x87和0x88块中的数据。

初始数据:

块0x87:0x0102D44B00000000

块0x88:0x000000000000

块0xAD:0xB24040A520013041

块0xEC:0xCECED0FD0028CECE

代码转换之后:

块0x87:0x0206FEEA00000000

块0x88:0x000000000000

块0xAD:0xB24040A520013041

块0xEC:0xCECED0FD0028CECE

我们在使用 ROM 固件。 在数据表 "RF430FRL15xH固件用户指南(修订版 B)"中、我发现传感器数据存储在 FCA0h - F8B0h 或 FD0h - F8B0h 内存范围内。 因此、F887h 和 F888h 两个块都不在传感器数据存储范围内。

在我们从该字段返回的所有情况下、始终使用相同的数据(0x0206FEEA00000000)覆盖块0x87。 这个数据意味着什么?为什么块0x87会被覆盖? 如何防止覆盖过程?  

此致、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    当提到无线温度时、我假设温度数据是通过无线发送的?

    "TI 修复"是什么意思?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    通过无线发送正确的温度数据。

    我们和 TI 团队讨论了与上述芯片有关的一个问题。 问题在于电压 VDD2X 不是恒定的(~3V)、温度测量会卡住。  修复方法是将数据写入以下块:

    1.)            使用 B24040A520013041写入单个块 Nr. 173 (0xAD)

    2.)           使用 CECED0FD0028CEE 写入单个块 Nr. 236 (0xEC)

    之后问题得到解决、温度测量对我们很有效。

    此致

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 RF430FRL152H 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    这不能解决我的问题。 我阅读了常见问题解答、并仔细检查了其他主题。

    此致

    克里斯蒂安