This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5可以在 UniFlash 上编程

Guru**** 1862750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-XDS110ET, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1300315/cc2340r5-cc2340r5-can-t-be-programmed-on-uniflash

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110ETUNIFLASH

您好!

我正在使用 LP-XDS110ET + CC2340R5开发套件+Uniflsh 进行测试。

我可以通过 uniflash 获取正确的"器件信息"、因此我认为通信是正确的。

擦除后、我可以看到"device flash is blank"。

但我无法通过 uniflash 读取存储器、是正确吗?

我得到一些失败的按摩后的程序,但我也可以得到"程序成功"

编程后无法验证通过。

您能给我们一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、  

    如您提供的第一个屏幕截图所示、与器件的通信已正确设置。 通过擦除 UniFlash 中的闪存、我能够重现上述问题、并且无法读取存储器或直接将程序加载到器件上并读取随后的存储器。

    我认为、这是 另一主题中类似提到的问题。 UniFlash 本身似乎没有解决方案或快速修复、但使用 Code Composer Studio 有一个权变措施。 有趣的是、CCS 中的工程调试会话成功连接和刷写程序。 一旦成功、后续无工程调试会话(使用 UniFlash)将会成功、直到闪存再次被擦除。  

    我建议目前使用此变通办法、并将检查我们的工具团队 就此问题提供的任何更新。

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢你的帮助。

    您能为我提供更多详细步骤吗?

    我还没有使用 CCS 测试 CC2340R5。 您能否提供一个用于我们测试的示例项目?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael,  

    虽然我整理了用于测试的详细步骤和示例项目、您能否告诉我您目前安装了哪些版本的 CCS 软件和 SDK (如果有)?

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael,  

    当我研究类似的问题时、我发现了另一个线程、该线程具有多种不同的潜在解决方案、包括我提到使用 CCS 的解决方案。 我的建议是浏览 该主题 并尝试其中的每一项修复、然后在我们继续下一步之前查看您的问题是否已解决!  

    如果您在浏览这些内容时有任何疑问或困惑、敬请告知。

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我的 CCS 版本是12.3.0。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael,

    我建议您安装 此处提供的最新版本的 Code Composer Studio (v12.5.0) 、以及为  CC23xx 器件(v7.20.01.10)安装最新版本的 SimpleLink 低功耗 F3软件开发套件(SDK) 。 然后、遵循 我 在之前的试用答复中包含的主题、针对提出的问题采取了几种不同的权变措施。  

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢你的帮助。  
    我将对其进行测试、 稍后再告诉您结果。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael,

    听起来不错、如果您在途中遇到任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    卢克