This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:测试收发器设置的最佳方法

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1298886/cc2652r-best-approach-for-test-transceiver-setup

器件型号:CC2652R

您好!

我们正在开发一种通过802.15.4上的自定义协议进行通信的产品、正在寻找一种 创建测试发送器/读取器的好方法并且希望这种方法简单、我们可以在开发过程中和 回归测试环境中使用它。  对我们而言、理想的解决方案可能是在开发套件上运行的固件、可将命令从主机传输到;以及在主机上运行可通过测试环境使用的 python API。 是否已经有类似的产品可用?

我曾 查看过 SmartRF 数据包监听器2用户指南、看上去像为该解决方案编写 python API (即使现有的解决方案可能会更好)。

有什么建议吗? Packet Sniffer 2固件和我们自己的 python API 是否合适?

B·亨里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    我记得、数据包监听器仅适用于 RX、如果您需要 TX、可能需要不同的系统。

    我们确实有一个您可以考虑的 rfDiagnostics 示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJr46oDVYcLKqrDRYHOVIA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_PROPRF_MODULE__BSEc4rl__LATEST

    它利用串行命令(UART)运行、并在我们的 LaunchPad 上运行、可以从键盘获取输入。
    随后,可以 通过 SSH 远程访问主机并访问串行端口等方式远程访问主机。

    可以对 rfDiagnostics 进行修改以处理自定义测试。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    因为它是可能的(我想?) 从 SmartRF Studio 中的数据包监听器发送数据我认为监听器 FW 应支持吗? 但是、当更仔细地 查看命令接口(https://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide/html/sniffer_fw/firmware/command_interface.html#table-uart-packet-field-descriptions)时、我找不到合适的命令。

    我也浏览过 rfDiagnostics、但却希望我不需要 编写自己的固件。  

    B·亨里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    SmartRF Studio 中的数据包监听器

    软件包监听器和 SmartRF Studio 是两种不同的工具。 从无线电的角度来看、数据包监听器仅接收数据包。

    我也浏览过 rfDiagnostics,但却希望我不需要 编写自己的固件。  [/报价]

    根据您的请求的当前详细信息、您似乎需要设计固件。  如果您在该过程中遇到问题、我们可以尝试提供帮助。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次尊敬的 Toby:

    Im 是 TI 工具的初学者、 很抱歉给您造成困惑。

    我曾提到 SmartRF Studio Device Control Panel 中的数据包 TX 功能、出于某种原因、我认为 我的 launchpad DK 上使用了该监听器 FW (由 SmartRF Sniffer 2使用并在上面链接)。

    SmartRF Studio 使用的固件/API 可能未公开 提供?

    B·亨里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    没问题、很高兴我能帮助您澄清。

    SmartRF Studio 将器件置于特殊模式、在该模式下、器件 在技术上无法从闪存运行指令(因此器件上的任何 FW 都不会受到 SmartRF Studio 的影响)。

    SmartRF Studio 使用的固件/API 可能未公开 提供?

    有一个对应的库、请参阅此帖子: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/653224/smartrftm-studio-command-line-version-of-smartrf-studio
    (
    在我的 SmartRF Studio 版本2.29.0中、其称为"SmartRF 测试环境"。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这几乎就是我所寻找的!! 好像 你在第一份答复中所说的自由程度可能不够好。 我们有一些时序要求  、我原本希望主机通过使用 StartTime 等 无线电操作来解决 这些要求、但 RTLib 对此似乎不提供支持。  

    但很好,现在我们知道,前进的道路最可能是我们自己的 FW,谢谢你的帮助!