请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8531 我们的客户计划使用该解决方案设计无线麦克风、并 需要申请 FCC ID、RED、SRRC 和 TELEC ID 的认证 
因此、需要以下测试模式: 
跳频(低/中/高信道)、TX、所有数据速率 
非跳频(低/中/高信道)、TX、所有数据速率 
非跳频(低/中/高信道)、RX、所有数据速率 
正常运行(跳频)模式(信令模式) 
单载波 TX (低/中/高通道) 
他们需要第三方实验室的射频测试详细操作说明书才能进行测试。
TI 必须为客户提供什么硬件来构建此测试平台、以及是否有适合此测试的评估板?
目前是否有任何软件可以输出这些射频信号进行测试? SmartRF Studio 是否可用?
是否有任何相关的指导文档可供客户参考?