This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:FCC ID、RED、SRRC、TELEC ID 认证

Guru**** 1507460 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-WL-CMD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1300020/cc8531-certification-of-fcc-id-red-srrc-telec-id

器件型号:CC8531

我们的客户计划使用该解决方案设计无线麦克风、并 需要申请 FCC ID、RED、SRRC 和 TELEC ID 的认证
因此、需要以下测试模式:
跳频(低/中/高信道)、TX、所有数据速率
非跳频(低/中/高信道)、TX、所有数据速率
非跳频(低/中/高信道)、RX、所有数据速率
正常运行(跳频)模式(信令模式)
单载波 TX (低/中/高通道)

他们需要第三方实验室的射频测试详细操作说明书才能进行测试。

TI 必须为客户提供什么硬件来构建此测试平台、以及是否有适合此测试的评估板?

目前是否有任何软件可以输出这些射频信号进行测试? SmartRF Studio 是否可用?

是否有任何相关的指导文档可供客户参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于监管合规性测试、客户可以使用 PurePath Wireless Commander 软件进入各种模式进行监管测试、例如传输调制或调制信号。   如需更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../PUREPATH-WL-CMD。

    我们目前没有适用于此 IC 的评估模块。 客户需要在自己的最终硬件上完成测试。

    此致、

    杰克