This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:应用相关配置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1299048/cc8530-application-related-configuration

器件型号:CC8530

您好!

我们计划将 CC8530用于以下用例、这里有一个基站和三个远程单元。 每个远程单元都有麦克风输入和耳机输出。 来自每个远程装置的麦克风数据被 传输到基站、基站混合来自远程装置的此音频数据、并将混合音频传输到每个远程设备。 基站与远程设备之间的通信接口是全双工通信链路。 下方展示了方框图。

请告诉我此配置是否适用于 CC8530器件、以及我们需要在哪种模式下使用 CC8530器件。

请告诉我们、我们是否需要在基站侧使用3个 CC8530器件或1个 CC8530器件来实现我们的终端应用。  

期待快速更新、谢谢!

此致、

DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ、您好!

    我把问题转发给负责支持这部分的人。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、

    用户指南第38页说明网络支持4个音频流: https://www.ti.com/lit/ug/swru250m/swru250m.pdf

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、  

    根据图24、它仅显示了 一个从器件的双向音频流、而其他从器件仅显示了一个定向通信。 这使我们感到困惑,这就是我们提出这一问题的原因。 我们的应用需要与所有从器件进行双向通信。

    谢谢!

    此致、
    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    在同一章节中:"网络支持多达四个音频流、这些音频流可以传入和传出协议主站、没有内在限制。"

    "...4个音频流...":
    在任何时间点都 可能存在四个音频流(例如图24中的 hallow 箭头)。

    从方框图中可以看出、在任何给定的时间点、您的系统都需要6个音频流(每个远程单元2个)。
    鉴于此、基站似乎至少需要2个 CC85xx。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Toby、对于我们的应用、我们应该计划2个协议主设备、为三个远程设备服务 、支持6个并发音频流(每个远程设备2个双向流)。

    此致、