This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:什么是 NESB 以及如何使用它?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1297752/cc2340r5-what-is-nesb-and-how-to-use-it

器件型号:CC2340R5

您好、我对 CC2340专有射频很感兴趣、我只是想知道什么是 NESB 以及如何使用它? 在网上找不到与此相关的文档。 抱歉、我不熟悉 TI CCxxxx 系列芯片组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max Lam:

    希望你好。 有关如何更好地查找可利用 dev.ti 的文档、请导航至"文档概述"部分以获取有用的文档。  

    开始使用 NESB、我们通过"TI 专有射频文档"部分提供了文档、以下链接应该可以帮助您开始使用:

    专有射频用户指南—SimpleLink CC23xx SDK 专有射频用户指南7.20.01文档

    TI NESB 用户指南—SimpleLink CC23xx SDK 专有射频用户指南7.20.01文档

    e2e.ti.com/.../

    希望这对您有所帮助!  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex F:

    哦、我明白了、感谢提供的信息。 因此 CC2340可以与 NESB 芯片通信、这是我正在寻找的。 您有关于 CC2340的更多信息吗、谢谢:

    如何将 CC2340设置为输出以下 NESB 数据包格式

    在 Tx/Rf Rx 功能之间切换的时间(射频准备发送数据/射频准备接收数据)?

    MCU 知道已发送/接收数据突发的时间?  

    非常感谢 CC2340任何其他详细的射频信息。

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max Lam:

    1.更改特定值的定义以适合您的字段是可行的,请参考以下图片。

    您可以更改某些字段、使其与关联 syncword ->地址(具体为4字节)和标头(11位)->数据包控制字段的要求类似;但是、当前不能将标头设置为较低的值、因为它包含的值。
    –8位数据包长度
    序列号为-2位
    - 1位用于自动应答配置
    因此、您可能需要检查这是否符合您的要求、并可能需要使用自定义字段修改代码以适合您的应用。

    2.我测得的从 TX 设备发送到 RX 设备接收的"延迟"目前约为575usec (使用文档中提供的基本示例)。  

    3.使用"NESB stats"来帮助判断数据包 Tx 和 ACK 何时发生(这是由 generic.h 中的 RCL 提供的函数)

    4.如果您有与无线电广播相关的特定硬件问题、如果您有任何与设计相关的问题、可以将设计提交给 TI 设计评论。 

    -有关无线电的硬件方面的详细信息,请参考 数据表。

    -有关无线电的软件方面的详细信息,请参考 TRM 第22.1节

    谢谢。
    A·F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex F:

    感谢您的快速回复、我先来看一下文档/代码。 此致。