This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:在使用 Smart RF Studio 7进行传输期间、射频数据包 TX 代码获取射频数据包失败

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1296601/launchxl-cc1352r1-rf-packet-tx-code-getting-rf-packet-failed-during-transmission-with-smart-rf-studio-7

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

EBYTE E79-400DM2005S

1)射频数据包 TX 代码获取射频数据包在使用 Smart RF Studio 7传输的过程中失败、我已经将我的设置附加到您的参考中、请告诉我们我犯了什么错误或什么错了…

2) 2)我们已通过 CCS 测试了带有射频数据包示例的 EBYTE E79-400DM2005S、但我们的射频接收器(E70-900M14S1B)未从模块接收到任何数据、但我们已上传了相同的程序(已在 E79-400DM2005S 中上传) 对于正常工作的 CC1352-P1 Launch pad、我们的 E70-900M14S1B 射频接收器模块接收到来自该模块的数据、请告诉我们该模块中发生该问题的原因。

 我们有搜索我们的问题在谷歌然后我们找到以下链接,他们面临同样的问题。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/905982/ccs-cc1352p-ebyte-e79-rf-issue

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/994933/cc1352p-issue-enabling-the-high-pa-20dbm-on-ebyte-e79-900dm2005s-module

3) 3)请告诉我如何在 CCS sys.cfg 中为 Tx 功率选择20dBm

如果我选择使 E79-400DM2005S 连续自动复位的 PA 选项,我们不知道为什么会发生这种情况…

4)我们已将 TX 和 RX 模块 UART 日志作为参考、RX 模块 E70-900M14S1B 已接收到来自所有其他板的数据、但未从 E79-400DM2005S 接收。

5) 5)根据数据表第8页、我们根据表控制 GPIO 5和6、但模块不通过射频发送数据

我们已共享了您的参考设计的代码片段、

GPIO_写入 (CONFIG_GPIO_GLED、CONFIG_GPIO_LED_ON);

        GPIO_写入 (CONFIG_GPIO_RLED、CONFIG_GPIO_LED_OFF);

        睡眠 (1);

 

        RF_cmdPropTx.pktLen =  strlen (Flow_State);

 

        实现  ( 内部  I=0;I< strlen (FLOW_STATE);I++)

       {

           uint8_t* buffer8 =(uint8_t*) flow_state;

           packet[i]= buffer8[i];

       }

 

        /*发送数据包*/

        RF_EventMask 终止时间=  rf_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropTx、RF_PriorityNormal、NULL、0);

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    1) 2)和4)我对  EBYTE E79-400DM2005S 不是很熟悉、而且我不知道此模块与 CC1352 LaunchPad 之间有何差异。 您可能需要联系亿佰特寻求支持。

    3) 3)根据您选择的器件和 PHY、您应该能够打开 SysConfig -> RF stack ->选择堆栈->选择 PHY -> PHY 属性、然后选中 High PA 复选框并选择您的 Tx 功率值。

    5) 5)您是否尝试设置我们的无线电驱动程序示例项目之一(例如 rfPacketTx)并使用 SysConfig 配置 GPIO?

    谢谢、

    M·H