This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:法规认证

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC2652R, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1292887/cc2652r7-regulatory-certification

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC2652RCC2652RSIP

我正在尝试确定使用此 IC (CC2652R7)对产品进行认证所需满足的要求。 使用的是 TI 专有射频协议。 此页面上: https://www.ti.com/tool/download/CC26XX-REPORTS/7.20.00.00 我看到 CC2652RSIPMOT 已通过 FCC、ISED、CE、UK 法规认证。 在同一页上、我看到 CC2652R 列在"支持的产品和硬件"下。

我见过其他参考文献称 IC 无法通过认证、因为必须认证的是完整的终端应用(模块、PCB、天线等)。 (示例: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/694835/cc2652r-fcc-certification-of-rf-ics-and-rf-pcb-board-and-modules)但是、这与 CC2652RSIP 数据表中的 FCC 认证声明相冲突、这意味着 IC 本身已通过认证。 我们的合规咨询顾问还会告诉我们、单个 IC 可以通过认证。  

CC2652R 和 CC2652R7 FCC 是否经过认证? 还是仅通过了 CC2652RSIPMOT 认证? 如果 CC2652R7未通过认证、您能否告知此产品是否有任何认证计划? 或者是否预期此产品的任何用户都要经过整套合规性测试?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我 希望大家都很好,对拖延表示歉意。 我认为这里有一些困惑。 CC2652RSIP 是一款经过认证的系统级封装模块。 这意味着它符合 FCC 管辖的8条规则、因此它可以持有认证(https://apps.fcc.gov/eas/comments/GetPublishedDocument.html?id=50&tn=916170):

    单模发送器是一种自包含的物理描绘组件、可以展示与主机运行条件无关的符合性、符合第15.212 (a)(1)条的所有八项要求、概述如下。 有关更详细的信息、请参阅第15.212节;有关一般认证要求、请参阅第2.901节(和随后的各小节)。

    (i)无线电元件必须屏蔽射频电路。 物理电容器/分立电容器和调谐电容器可能位于屏蔽层外部、但必须位于模块组件上。

    (ii)模块必须具有缓冲调制/数据输入、以确保器件在任何类型的输入信号下均符合第15部分的要求。

    (iii)模块必须包含模块上的电源调节。

    (iv)模块必须包含永久连接的天线、或包含独特的天线连接器、并且只能使用特定的天线进行销售或操作、如第15.203、15.204 (b)、15.204 (c)、15.212 (a)节所述、 2.929 (b)。

    (v)模块必须在独立配置中证明合规性。

    (vi)模块必须用永久性固定的 FCC ID 标签进行标记、或者使用电子显示屏(有关标记要求、请参阅 KDB 出版物997198)。

    (VII)模块必须符合适用于发送器的所有特定规则。 承授人必须提供全面的指示来解释合规要求。

    (VIII)模块必须符合射频暴露要求。 对于打算用于便携式设备的任何发送器、必须证明 SAR 合规性独立于主机器件。 请参阅 KDB 出版物447498第2项、以确定是否可以在不局限于主机器件的情况下测试发送器。 如果 SAR 只能在特定的主机类型或平台中演示、则必须限制模块类型。

    在合同中、CC2652R 和 CC2652R7只是 IC、因此不符合上述8条规则。 因此、在使用 IC 时、客户必须根据 FCC 规则对其产品进行认证、而不是重复使用经过认证的模块的 FCC 认证。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    里兹