This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:用于检测人员经过的 RFID 解决方案[低功耗]

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, TRF7960A, TRF7964A, TRF7970A, CC2642R, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1292974/trf7960a-rfid-solution-for-detecting-people-passing-by-low-power

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: TRF7964ATRF7970A、CC1352R、 CC2642RCC2340R5

你(们)好!

我的团队正在开发一种我们想知道的产品、当带有标签的人靠近定制的电池供电设备传递时(理想情况下 、在10米或更小的 半径内、但5m 半径可能已经足够好了)。  

我们正在 考虑使用 RFID 标签(将由感兴趣的人携带) 和 RFID 读取器(集成到定制设备中)。 为了节省电力、系统 每秒可验证是否存在标签。

在查看 TI 提供的解决方案并阅读"在 RFID 荒漠中认清方向"文档时、我们 看到了一些选择、包括 TRF7960A。 我难以在数据表和参考文档中找到有关通信范围的信息。  

您会针对 此用例推荐哪种解决方案和/或 IC?  

提前感谢!

亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    感谢您关注我们的无线产品。

    TRF7960A 是已更新的较旧器件版本。

    因此、如果您不依赖现有设计、我推荐您在新的 RFID 设计中使用 TRF7970A 或 TRF7964A。

    可以在 常见问题解答文档的第1.4节中找到读取距离估算

    但一般而言、对于 NFC 而言、10m 甚至5m 读取半径是不现实的。

    对于这样的读取范围、我会推荐低功耗蓝牙技术、例如 CC2642RCC2340R5

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas、感谢您的快速回答

    明白了、我其实不是在考虑 NFC、而是在更远距离的 RFID 模块中考虑。 从我所了解到的内容来看、无源 RFID 标签可检测范围长达10米、有源设备可检测范围长达100米以上。  

    TI 是否可以为此类较长范围(5 - 10m) RFID 提供替代方案? (不适用于 NFC)

    我们的器件使用支持 BLE 的 cc1352r。 您认为在这样的距离上识别蓝牙标签是有可能的吗? 如果是、您是否会推荐一个标签/模块?

    再次感谢、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    TI 无法替代在5 - 10m 距离内读取无源 RFID 标签的方法。

    低功耗蓝牙应该能够达到这一距离、但它不是无源标签。 两侧都是有源器件、但电流消耗非常低、因此可以实现电池供电的解决方案。

    可以使用 CC1352R 对低功耗蓝牙进行实验、其性能应与 CC2642R 类似。 CC2340R5是成本较低的替代器件、并且很可能也足以满足此用例。 这些器件中的任何一个均可在两侧使用、因为它们可以配置为中心设备或外设角色。 有适用于这两种器件(LAUNCHXL-CC26X2R1LP-EM-CC2340R5)的评估板。 借助可免费下载的 SDK 中随附的易于使用的软件示例、您可以测试不同的用例、并查看它们是否适合您设想的应用。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。