This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何初始化 CC2500? 所需语法

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1290731/how-to-initialize-cc2500-syntax-needed

器件型号:CC2500

您好!

从何处查找有关如何初始化 CC2500的详细列表? 我不清楚一整套数据是怎样呈现的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该在数据表中提供: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2500.pdf

    请查看以下各节:

    • 10:串行配置和数据接口
    • 11:微控制器接口

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toby、谢谢您! 我已经花了很多时间查看了该数据表。

    控制器和 CC2500之间的逻辑分析仪记录的启动序列如下。

    0x7f:在 pdf 中、我只找到了 burst 模式的这个值

    0xA9应该是寄存器地址、0x50是值、还是这些只是以下命令的集合?

    0x50我在 pdf 中找到一些与电源有关的内容,0xA9也是,但在一个系列中的两个都是没有意义的

    谢谢

    MISO:0x7F

    MISO:0xA9

    MISO:0x50

    MISO:0xE6

    MISO:0x00

    MISO:0x35

    MISO:0x3B

    MISO:0x7F

    MISO:0xA9

    MISO:0x00

    MISO:0xE0

    MISO:0x32

    MISO:0x35

    MISO:0x3B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、包含您在 MOSI 线路上看到的数据也会很有用。

    此外、这似乎是一个有用的参考: github.com/.../CC2500