This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 TRF7970AEVM 和 RF430FRL152H 的上部计算机无法连接?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1287209/why-is-the-upper-computer-of-trf7970aevm-and-rf430frl152h-unable-to-connect

主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HTRF7970A

大家好、

利用串行助手发送"0108000304FF0000"命令、可以收到回复"TRF 7970AEVM"、使用较高的7970A 电脑也可以实现 UID、块、寄存器等读取功能。 为 TRF7970A 烧录的程序为官方的"TRF7970A"工程代码、无法连接到 RF430FRL152H 的上部计算机、也无法读取温度。 如何解决该问题? (以前、我能够成功连接和读取温度、但使用 JTAG 烧录程序后、无法连接到上部计算机。)

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    TRF7970AEVM 不再可用、也无法提供有效支持。 您可以搜索现有的 E2E 树、例如在该主题帖页面右下角的"类似主题"部分、也可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。

    此致、

    Andreas。