This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:+CC2630试图了解误配置(PA_EN <->HGM)在 RGZ 和 RHB 封装上的行为不同的原因

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1282307/cc2592-cc2630-trying-to-understand-why-a-misconfiguration-pa_en---hgm-behaves-differently-on-the-rgz-and-rhb-package

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2630

我处理的产品是 CC2630+CC2592、但固件有一个错误、即在切换 PA_EN 和 HGM 时、PA_EN 被配置为始终置位的 GPIO、而 HGM 被配置为 RFC_GPO1。 这在 RGZ (7x7)封装上被长时间忽略了、因为它不会导致任何明显的问题。 我们只注意到这一点、因为在添加对 RHB (5x5)封装的支持时、无线电覆盖范围已降至只有几十英尺、一旦配置问题得到解决、一切正常运行。

我想了解一下 为什么 它的行为如此不同。 查看数据表:

如果 PA_EN=1且 GMM=RFC_GPO1、则表示 RX/TX 工作正常、但每次射频内核想要关闭放大器时、都会在不知情的情况下将放大器切换到低增益模式。 由于我们的应用总是使用放大器、在我看来、这根本不应该导致功能问题、这可能就是它多年来一直没有被注意的原因。 但是、它会在同一 MCU 的新封装上直接导致明显的范围问题。 是否有任何文档说明射频内核如何使用 RFC_GPO1? 我只是在尝试理解这一点、因为我收到了已提交的修复程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在软件中确定哪个信号映射到 RFC_GPO1?

    默认情况下、RFC_GPO1是 PA 控制信号、不应用于控制 CC2592上的 HGM 引脚。

    software-dl.ti.com/.../signal-routing.html

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    映射是默认的、因此 RFC_GPO1确实应该控制 PA、而不是 HGM。 我想了解为什么这个错误不会在一个软件包上引起任何明显的问题、而是在另一个软件包上引起严重的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对引脚执行信号分析后、会发现在 RHB 封装上:

    • PA_EN 处于低电平
    • LNA_EN 处于高电平
    • PA 和 LNA 触发以进入 TX 模式

    在 RGZ 封装上

    • PA 处于高电平
    • LNA 处于高电平
    • LNA 下降并进入 TX

    似乎射频内核指令在不同封装之间有所不同。 这些操作均与数据表一致且为有效操作... 不同的方法来做同样的事情。  这意味着 如果 PA 和 HGM 打开 RGZ、则无意义、因为它们始终为高电平、但如果它们打开 RHB、则会破坏一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 您能否分享两个器件的控制信号捕获结果、以便我在这里进行测试?
    RHB 和 RGZ 封装差异不应导致此问题、因此我对可能发生的情况很好奇。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有更多的时间来仔细地重新检查这一点,似乎我之前的分析是错误的。 WHO 软件包具有相同的行为。 由于软件错误 PA 和 LNA 处于高电平、HHM 处于低电平。 LNA 和 HGM 翻转以传输。

    预期的行为是模块在低增益模式下侦听、而翻转导致 TX 模式。  当然是一个错误、但它会带来最初的问题、即为什么两个软件包显示出如此不同的行为。 7x7运行良好,无法检测到这一点,但5x5故障显著。

    我不确定从哪开始、除非产品说明书对 CC2592手册的表9-1中的控制逻辑进行了说明、否则不清楚。