This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B-40阅读问题问与答

Guru**** 2431500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1284432/ri-trp-dr2b-40-reading-issue-q-a

尊敬的先生:  

请检查下面的问题

1、我输入了数据到 RFID 标签,检查了读,并发运了标签。 顺便说一下、我收到一个电话、说不能读取其中一个 RFID 标签。

取回无法读取的 RFID 标签后、在初始自动封装(TCAPS01)手动读取期间发生读取故障、以及 RFID 便携式套件中也发生读取故障。

在 Tag 靠近时连续读取几次尝试后、它突然开始正常读取(少于10次)、自此之后、所有自动封装器件都可以正常读取。

‘我们使用的 DRI-TRP-DR2B-40'是无源 RFID 类型、这种方法使用射频信号作为无需单独电源(电池)的电源、

我们假定这个带有错误的 RFID 标签是电源系统故障(标签放电)。

第1季度

如上所述、连续读取错误和多次重复后正常读取错误的原因是什么?

第2季度

是否有这样的情况? 如果有、是否存在可能发生此错误的环境/因素?

第3季度

RI-TRP-DR2B-40的读取和写入范围的规范是?