This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:ISO 11784和放大器;ISO11785标准

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1274041/tms37157-iso-11784-iso11785-standards

器件型号:TMS37157

此 IC 仅支持半双工通信模式(即 HDX、不支持全双工 FDX-A 或 FDX-B)。  TI 能否在 HDX 模式下确认其是否符合有关动物 ID 的 ISO 11784/11785标准(或者可以配置为这样做)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    TMS37157使用一个 TI 协议并且与德州仪器(TI)的 dst ("数字签名应答器")应答机兼容。 它不符合 ISO 11784/11785标准。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    TI 是否有任何 适用于 ISO 11784/11785动物 ID 标准(FDX-B 或 HDX 通信模式)的134.2kHz 无源应答器以及微控制器接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我不知道 TI 具有微控制器接口的无源134.2kHz 动物标识应答器。

    此致、

    Andreas。