This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:TRF79XXX

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1284879/trf7960a-trf79xxx

器件型号:TRF7960A

您好!

我正在 使用 TRF79XXX 为 EV 充电器设计 NFC 收发器、对此我有一些问题。

1.我看到它的发射功率是200mW、那么我可以使用的最大天线尺寸是多少? (我要覆盖的面积约为140mm x 80 mm)

2.如果我能够达到这个尺寸、我需要将匝数比保持在2以实现1-1.5uH 之间的电感、这个较低的匝数比会对性能产生任何影响吗?

3.天线设计和调谐的组件选择是否与天线尺寸有关?

4.我希望 NFC 具有4-6 cm 的范围、因此在使用 TRF79XXX 设计电路板时是否需要考虑任何其他参数?

 

谢谢!

希米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7960产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。 另请注意、TI 建议 在新设计中使用 TRF7970A 或 TRF7964A。