This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970ARHBR

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1285343/trf7970a-trf7970arhbr

器件型号:TRF7970A

您好!

我正在 为 EV 充电器设计采用 TRF7970ARHBR 的 NFC 收发器、对此我有一些问题。

1.我看到它的发射功率是200mW、那么我可以使用的最大天线尺寸是多少? (我要覆盖的面积约为140mm x 80 mm)

2.如果我能够达到这个尺寸、我需要将匝数比保持在2以实现1-1.5uH 之间的电感、这个较低的匝数比会对性能产生任何影响吗?

3.天线设计和调谐的组件选择是否与天线尺寸有关?

4.我希望 NFC 具有4-6 cm 的范围、因此在使用 TRF7970ARHBR 设计电路板时是否需要考虑任何其他参数?

 

谢谢!

希米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7970A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。