This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:CC8530振荡器

Guru**** 2913220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1285211/cc8530-cc8530-oscillator

器件型号:CC8530

您好!

我想将 CC8530与 X0引脚连接的外部48MHz 振荡器(频率稳定性±25 ppm)配合使用。 振荡器的电压电平应该是多少?

此致、

阿蒂拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Attila:

    晶体的输入电压是 VDD、我们通常使用3.3V

    此致、

    Bun