This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC-调试器:刷写自定义 cc8530设计和调试器发出绿光、但 PurePath 无线配置器提示已断开连接

Guru**** 2926680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1282778/cc-debugger-flash-custom-cc8530-design-and-debugger-gives-green-light-but-purepath-wireless-configurator-says-disconnected

器件型号:CC-调试器

PurePath 无线配置器用绿色指示灯识别出调试器已连接、但表示没有器件连接到调试器。 插入设计时、调试器上的绿色指示灯变为绿色、在断开设计并按下复位按钮后、调试器上的绿色指示灯变为红色。

原因可能是什么? 调试器使用什么来检测器件是否已连接? PurePath 无线配置器使用什么来确定器件是否已连接? 它们为什么会有所不同?

谢谢!

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    您的设置听起来正确并且与 SWRA281相符: 如果电路板被加电并且 CC 调试器被正确连接、按下 CC 调试器上的复位按钮应该会使 CC 调试器上的 LED 变为绿色。 如果是、CC 调试器会准备好从 PurePath 无线配置器下载固件映像。  

    我相信您在某个时候进行了硬件设置、那么二者之间发生了什么呢?  您是否能够使用 PurePath 无线指挥官?  您是否有 可用于测试 PurePath 无线配置器的 CC85XXDK-HEADSET 硬件、或者只有一个定制设计?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CC 调试器变为绿色、但当我尝试从计算机 PPW 配置器上传固件时、可以识别 CC 调试器已连接、但无法识别与其连接的任何硬件。

    我之前的硬件设置 允许我下载固件、但存在一些其他硬件错误、这些错误阻碍了正常运行。 新 硬件具有所有这些 校正、并已通过 TI 的2.4GHz 硬件设计审核审查/批准。 我还没有尝试过 PurePath 无线指挥官、但我会下载它、然后再尝试使用它进行测试。 遗憾的是、我 只有 定制设计可供测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何 CC 调试器兼容的 TI EVM、也可以使用两个以确认调试器仍可工作。  您还需要检查 JTAG 连接并使它们尽可能短。

    此致、
    瑞安