This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:添加 CC8520的外部 PA 会进一步将范围扩大至300m

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC2590, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1279592/cc8520-external-pa-addition-to-cc8520-further-increase-the-range-to-300m

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件: CC2590CC2592

您好!

根据《应用手册 AN089 -使用 CC85xx 的实际范围测试》、该应用手册指出将 CC2590范围扩展器添加到 CC8520时、范围增加到了130m 以上、请告知我们发送器的输出 TX 功率设置。  

1.. 如果我们将 CC2592 (具有更高的 TX 功率)与 CC8520一起使用、我们可以预期额外的范围扩展量。

2. 从器件功能/操作的角度、您是否发现将更高的功率/增益 LNA 耦合到 CC85xx 器件以实现更高的传输范围时存在任何挑战。  

谢谢!

此致、
戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    CC8520 + CC2590应产生大约13dBm 的最大输出功率、但应用手册未指定它们测量的功率。 这基于来自 CC8520数据表和 CC2590数据表的数据。 例如、CC8520的最大输出为3.5dBm、而 CC2590的数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2590.pdf)显示输出功率约为13dBm、如图7中所示:

    如果您使用具有与 CC8520相同输出功率的 CC2592、则输出约为21dBm。 请参阅 CC2592数据表中的图5:

    使用 RF 范围工具(https://www.ti.com/tool/download/RF-RANGE-ESTIMATOR)、此工具假定一个定制器件(这是因为此器件未包括在工具内) 灵敏度为-86dBm 时、13dBm 时的范围约等于应用手册在132m 处的估算值、在21dBm 时、估计范围为203m (假设最大预期范围条件、无干扰且无明显 LOS)。 请注意、这只是一个粗略的估算。 实际条件会显著减小此范围。

    从设计的角度来看、它应该与使用 CC2590非常相似、但 CC2592功耗更高、并且 由于对 VDD 引脚上的传输线路几何结构的要求不同、布局也稍简单。 由于价格差别不大、在大多数情况下、我倾向于使用 CC2592而不是 CC2590。

    Br、

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jake、  

    因此、如果我们在两侧都使用更高增益的天线、就可以进一步扩大覆盖范围。

    此致、

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    是的、您可以具有更高增益(更具方向性)的天线。

    Br、

    杰克