This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:芯片技术细节

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1278926/cc2662r-q1-technical-details-about-the-chip

器件型号:CC2662R-Q1

1. C2662R-Q1芯片是实施了 DSSS 还是 FHSS?
2.这个芯片使用什么调制方案 (FSK/GFSK/QPSK/...)?
3. 请提供我们可以为无线通信配置的参数列表?
4.无线 BMS 应用能否把一个主器件连接到超过8个从器件上?
5.从存在干扰和多路径时的通信稳健性来看、这款芯片的基准测试是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉纳德普

    1) FHSS

    2) GFSK

    3) 3)其中大部分内容都记录在 SDK 文档的文档/文件夹中。 查找 WBMS 协议栈的用户指南。  

    4) 4)是的、它可以支持1:8

    5)当然、EMI、EMC、干扰和多路径测试取决于您的特定应用和电路板布局的实现和硬件、我们已根据 EN 300 328、FCC 第47 CFR 15.247部分、ARIB STD-T66、CISPR25、ISO11452-2和 IEC62132-4标准对 EVM 进行了测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Evan 的澄清。

    进一步,

    (1)您能否帮助我找到相关的 Web 链接、以便我可以在其中找到 C2662的相关详细信息、从而在 MATLAB 软件中使用 C2662属性和我的客户天线布置对无线 BMS 进行完整的系统仿真?

    (2)您能帮助我选择购买  CC2662RQ1-EVM-WBMS 的选项吗、因为我没有从 Mouser 和 Digi-key 那里获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranadeep、您好!

    1)我们不为我们的系统提供模拟工具。 您能帮助我更好地理解您在这里的期望吗?

    2) 2)我们的 EVM 仅可应要求提供。 我们不会在其他第三方网站上提供。 我看到您为一家具有指定销售团队的公司工作。 您是否知道他们的联系信息? 我建议我们使该讨论脱机。