This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:其他无线技术论坛

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1279354/cc2662r-q1-other-wireless-technologies-forum

器件型号:CC2662R-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、团队

我正在尝试获取可在 CC266R-Q1 wbms Devkit 上运行的吞吐量示例。

器件是8节点。 GUI 屏幕看起来像正确的输出

但值更新仅是 RSSI。

wmain_diag 项目预定义符号如下所示。


${COM_TI_SIMPLELINK_WBMS_SDK_symbols}
${sysconfig 工具_symbols}
调试
STATS_ARR_SIZE = 32
NVOCMP_NVPAGES=2
使用_时基_ RTC
NPI_使用_ UART
NPI_使用_缓冲_管理器
WBM_主机_外部
诊断
WMAIN
xTHRUPUT_TEST
xBQ_命令_聚合
xDWM_主要
XDUAL_WMAIN
器件系列_CC26X2


为什么不更新 GUI 屏幕上的其他值。(例如 延迟字段)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    遗憾的是、未来不会支持 GUI。 协议发生了一些更改、使得 GUI 的某些部分无法正常工作、我们计划在10月的下一个版本中将其从 SDK 中删除。