This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGP40ATGC:无法识别 TRPGP40ATGC 第三方器件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGP40ATGC, MRD2EVM, RI-TRP-DR2B, TRPGR30ATGC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1274547/trpgp40atgc-trpgp40atgc-third-party-device-not-recognized

器件型号:TRPGP40ATGC
主题中讨论的其他器件: MRD2EVMRI-TRP-DR2B

团队成员

如何获得更多关于 TRPGP40ATGC 的详细信息? 我使用了 MRD2EVM 来写入动物标签类型、但根据 ISO11784/11785的协议无法使用第三方器件识别它

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    您能否说明哪些是无法识别的? 第三方阅读器是否未识别 TRPGP40ATGC 或 MRD2EVM 是否未识别第三方应答器? 在任何情况下、您是否知道第三方设备类型? 现在请允许我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第三方器件是畜牧中使用的标准器件、支持11784/11785HDX、MRD2EVM 可读写 TRPGP40ATGC、第三方器件可读取 RI-TRP-DR2B 以及与11784/11785HDX 兼容的其他芯片。 您未提供详细的数据表。 有了数据表、我们可以提供更多文档来解决该问题。 此问题可能是我的配置问题、但我不知道如何配置它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    TRPGP40ATGC 应答器的配置似乎不完整。

    需要对一个符合 ISO11785标准的 AID 进行编程、然后在 MRD2 GUI 中设置锁定。

    只有在这种情况下、应答器才处于应用程序生命周期中、并且只能通过第三方读取器充电响应。

    还  提供 TRPGR30ATGC、这是一种只读应答器、不需要执行这些配置步骤。

    此致、

    Andreas。