This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XXCOM82SDMMC:-

Guru**** 2575975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1272562/wl18xxcom82sdmmc--

器件型号:WL1837MOD

如何使用 HCI 测试仪工具测量 BLE 波形以进行停留时间测试?

BD_ADDR="22222222222222222222"
SEND_HCI_VS_Write_BD_ADDR 0xFC06、BD_ADDR
WAIT_HCI_SCI_Write_BD_ADDR_Event Command_Complete_ 5000、任意、HCI_VS_Write_BD_ADDR、0x00
Calibration_Enhanced 0xFDFB、1、0xFF、0x00000000、0x01 Pb_Enable_
WAIT_HCI_CLC_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLESR Command_Complete_ Calibration_Enhanced、Pb_Enable_ Calibration_Enhanced_Event、0x00 Pb_Enable_
睡眠1000

发送的 Tx 数据包数
Send_HCI_VS_CL200RX 0xFDCC、0x5、32402、Pb_Tester_Packet_、0xFFFF、 5、0339、5、1 0x01FF
WAIT_HCI_CLC_CLUS_CLUS_CLISTR_EVENT Command_Complete_ 5000、任、HCI_VS_CL200_CLUS_CLUS_TRO、0x00 Pb_Tester_Packet_ Pb_Tester_Packet_

使用上述脚本、我们只能测量蓝牙、即 BDR 和 EDR。 如何测量 BLE 1M 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sridevi:

    感谢您的帮助、我将在明天跟进。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sridevi:

    我会遵循 WL183X 测试指南。

    https://www.ti.com/lit/an/swra750/swra750.pdf

    它介绍了需要根据 BLE 调制原理更改的参数。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了以下命令、但未获得任何结果。

    此外、我能否获得一些有关 TX 频率和数据长度等参数的信息? 我无法理解 TX 频率到十六进制的转换、因为上述命令中提到的0x201e 不会转换为任何 BLE 频率。 请提供一些相关帮助。

    此致、

    斯里代维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TX_2D00_BER.txte2e.ti.com/.../BLE_5F00_TX.txte2e.ti.com/.../BDR.mp4

    您好!

    我们已尝试使用上述两条命令

     BLE _TX 主要是连续 TX、因此无法测量停留时间(黄线)

    通过 Tx-BER 命令、我们可以测量蓝牙 BR 和 EBR 测量停留时间

     它需要测量 BLE 停留时间、  

    此致、

    斯里代维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sridevi:

    很抱歉耽误你的时间。 因为这是我第一次听到有人试图进行测试、所以我不得不问关于使用 BLE 进行停留试验的问题。 通常不需要 广播、因为广播是在三个相同的通道上发送的、因此无法测量/修改 BLE 系统的停留时间。

    以下 E2E 很适合参考。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/957762/cc2642r-could-we-adjust-the-dwell-time-of-ble-phy

    我能不能问您想要测试哪种认证?

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:RogelioD、

    感谢您的答复。 我们正在 尝试 为韩国认证进行这项测试。

    谢谢。

    斯里代维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想知道您是否可以提供具有导通和关断时间的 BLE 命令? 现在、我们正在尝试连续波形。

    此致、

    斯里代维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sridevi:

    我们没有包含此功能的 HCI 命令。 根据 ETSI、任何小于10dBm 的设备都不需要复杂的测试、如停留时间。 我会与您的测试机构确认、看看它是否真正需要 BLE。 我还将参考这一 E2E。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/539497/cc2540-dwell-time-test

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD:

    感谢您的答复。 我已经咨询过我们的认证实验室、他们需要一个用于查看带导通和关断时间的调制模式的命令。 您能否向我提供此信息?  

    我在下面附上了所需的波形。

    此致、

    斯里代维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sridevi:

    我会使用您已经尝试过的发送器和接收器 HCI 命令。

    您可以使用 HCI 测试仪运行这些脚本。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试了这些脚本、但无法获得任何输出。 您能告诉我 有关 TX 频率和数据长度等参数的信息吗? 我无法理解 TX 频率到十六进制的转换、因为上述命令中提到的0x201e 不会转换为任何 BLE 频率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sridevi:

    0x201E 只是 HCI 命令的操作码。 操作码是器件与 HCI 命令之间的区别。 蓝牙核心规范中定义了此 HCI 命令。

    F 部分第2款.

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD:

    感谢您的帮助。  

    此致、

    斯里代维