This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:TRF7962RHBR 数据表

Guru**** 2588765 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962, TRF7962A, TRF7964A, TRF7960A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1276342/trf7962a-trf7962rhbr-datasheet

器件型号:TRF7962A
主题中讨论的其他器件: TRF7964ATRF7960ATRF7970A

您好!  

在 TI 的网站上没有关于 TRF7962RHBR 的信息。 是否可以接收 TRF7962RHBR 的数据表?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    可以在 TRF7962A 产品网页的"技术文档"部分找到数据表。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我要的是 TRF7962的数据表、而不是 TRF7962A。 TRF7962A 数据表中没有关于 TRF7962RHBR 的信息。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    目前未提供 TRF7962数据表。 但是、除了此文档中描述的差异之外、TRF7962A 应该与 TRF7962等效: TRF7960和 TRF7960A 的比较。 (本文档适用于 TRF7960A、但它反映了整个器件系列 TRF796xA 的版本更新。 但不适用于 TRF7964A。)

    TRF7970A 和 TRF7964A 是最新推出的器件型号、因此 TI 建议将它们用于新设计。

    此致、

    Andreas。