This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带触发器的 NFC 标签

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1263674/nfc-tag-with-triger

您好!

 如果有一些可与以下场景匹配的 NFC 标签、我需要建议:

 我使用手机等将一些数据写入 NFC 标签、假设我写入"锁定"、这样 NFC 标签可能具有一些逻辑、因此如果我向 NFC 标签写入锁定并 将触发 I/O 输出、我将使用 mossfeft 运行一些类似低功耗的东西 电机...我知道它可用于外部 MCU、但是某些 NFC 标签是否具有一些基本逻辑、从而在写入数据等时触发某些操作。

 此外、借助收集能量、我可以制作一些低功耗电机来启动等等。

感谢您的任何帮助

此致

马特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matej:

    我不知道我们的产品系列中有任何器件能够直接在 NFC 芯片上实现此类应用。

    但是、根据您的应用、可能可以使用 INT0触发某些操作。 我建议将低成本/低功耗 MCU 与 NFC 芯片结合使用。

    此致、

    亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一段时间没有反馈,所以我假设这个胎面得到了解决,可以关闭。 您仍可以在该线程关闭后回复它、也可以创建一个新线程。

    此 致、
    Andreas。