This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:获得更好的内部 RSSI 值

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7960A, TRF7960, TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1273352/trf7960a-getting-better-internal-rssi-values

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: TRF7960、TRF7970A

您好

我使用 TRF7960A。 当我执行直接命令0x18 (测试内部 RF)时、我获得 RSSI 水平寄存器(地址0x0F)内的值0x5A。 0x5A 是较差的 RSSI
(一个电平为3 (900mV)、另一个电平为2 (600mV)。 1位= 300mV)。 值应为5或6 (约为1、6V)。 如何获取更好的内部 RSSI 值?

我还查看了 TRF7970A 数据表(因为它是一个非常相似的 IC、并且有些内容声明更加详细)。 在 TRF 7670A 数据表中,直接命令0x18在第6.14.1.14章中声明,与 TRF7960类似。 但当我看第6.5.1.1章时、它声明了不同。 在本章中、1位= 600mV。 如果我用这个比例来衡量 TRF7960A、RSSI 的水平是可以的(大约1、6V)。
那么、这可能是误差吗?

哪一个是内部 RSSI 值的正确缩放比例?

此致

克里斯托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7960A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。 另请注意、TI 建议 在新设计中使用 TRF7970A 或 TRF7964A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    这是有关 TRF7960的一个非常具体的问题。 我搜索了很长一段时间从其他来源得到答案,但我没有找到任何!

    我的问题中关于 TRF 7970的器件是什么? 顺序为每位300mV、每位600mV?

    此致

    克里斯托夫