This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:印刷在芯片列表 TSM372C758 - CAN't 查找数据表

Guru**** 2588115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1269858/tms3705-printed-on-chip-ist-tsm372c758---can-t-find-datasheet

器件型号:TMS3705

大家好、此芯片是 WABCO 的高潮控制器的一部分。

此部件有缺陷、必须替换。

但我找不到它的数据表、否则程序员会复制它上面的程序。

您能提供帮助吗?

非常感谢高级。

J·里特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    我认为 TSM372C758不是 TI 器件。 请检查器件名称是否存在拼写错误。 或者在互联网上搜索该器件。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WABCO 446 ß95 003 0 Clima-Controller ware TMS370C756 -我可以读写此芯片与 ELNEC bee-PROG2

    WABCO 446 195 002 0 Clima-Controller ware TMS372C758 -我可以通过上面的同一个阅读器读取此芯片。

    WABCO 446 195 005 0 Clima-Controller ware F1580024未知从哪里-也可以读取与同一个读卡器。

    但不能在没有错误的情况下

    验证故障-设备地址00002001h -设备数据:41h 缓冲数据:53h

    难道 WABCO 订购它的时候会把所有的东西都放在它上面吗-所以它对我来说是隐藏的吗?

    如果不是、我会尝试找出哪种阅读器可以读取和写入这些芯片。

    非常感谢高级。

    延斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ß= 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    我仍然不知道该设备。

    也许您可以发布图片吗?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Andreas、

    Anbei sende ich die Bilder und hoffe, du kannst dadurch Dann helfen.

    Vielen Dank im Voraus

    延斯·里特塔勒   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但我找不到它的数据表、否则程序员会复制它上面的程序。

    [/报价]

    抱歉、这是一款非常旧的8位 MCU、于2009年停产。 我可以找到相关的数据表和数据簿。 但是、此器件不再提供技术支持。 请理解。  

    e2e.ti.com/.../spnd003a.pdf

    e2e.ti.com/.../spns010f.pdf