This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:IRQ -无响应时间中断有时起作用、有时不起作用

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1269924/trf7964a-irq---no-response-time-interrupt-sometimes-works-and-sometimes-doesn-t

器件型号:TRF7964A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP

我一直在 使用 DLP-7970ABP 开发板开发固件、并获得使用 无响应时间中断的 ISO15693防碰撞算法。 我已将固件转移到使用 TRF7964A 芯片的原型板上、遇到没有响应时间中断的问题 、有时会停止工作。 我在现场使用一个标签进行测试。 芯片在时隙中遇到标签后往往会发生这种情况:我获得一个 RX 启动的 IRQ、检查缓冲区中的字节数量、检索 数据、然后发送命令来阻止接收器(0x16)、启用接收器 (0x17)、并发送下一个时隙(0x14)。 就像我说的、它有时按我期望的方式工作、循环遍历所有时隙、并在现场检索一个 标签、但当它不工作时、我在读取标签后没有收到"无响应时间"中断。  感谢任何帮助。

谢谢!

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7964A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。