This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:125KHz 低频接收器操作

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430F5978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1266520/rf430f5978-125khz-lf-receiver-operation

器件型号:RF430F5978

感谢您的支持。
我们正在考虑将 RF430F5978用作125kHz LF 接收器、
因为我们的泰式汽车系统具有125kHz LF。

我们可以在数据表的第54页中找到有关 LF 频率的说明。

>5.67谐振电路–低频前端
>电阻谐振电路频率25°C
大于133.2kHz 最小值134.2kHz 典型值135.2kHz 最大值

我们能否使用125kHz LF 的 RF430F5978、
或者我们是否必须仅使用134.2kHz LF?

此致、

T. 上野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请查阅 RF430F5978产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。