This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL331H:使用 TRF7070A 写入值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1265930/rf430cl331h-writing-values-using-trf7070a

器件型号:RF430CL331H

您好!  

我正在使用以下代码写入一个 RF430。您能否帮助理解 函数"void NDEF_updateBinaryText  (void)"中使用的以下参数

1.这些长度意味着什么?

G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x01;//字节形式的数据包长度-发送字节长度的高半字节和中半字节
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0xF0;//字节的数据包长度-发送字节长度的低半字节和不完整的半字节

2.这些参数分别是什么意思?

G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x02 | g_BBlockNumberBit;// I-Block PCB:读取块0或块1、此时 CID = 0、NAD = 0、无链
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x00;// CLA
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0xD6;// ins =更新二进制文件
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x00;//偏移、P1
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x02;//偏移、P2

3.这个函数有什么功能?

空 NDEF_updateBinaryLength (28);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 RF430CL331H 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。