This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CASE:518361]是否仍提供这些设备?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1265556/case-518361-are-these-devices-still-available

您好!
 
  非常感谢  您的 支持;
 
根据您在本例中的回复(CS1674379)

根据  该 注释 "   以下所列器件 并非   显示在  我们  基于的数据上" 、 我们是否可以 认为  这些器 件   已失效  、但   现在未找到?
TPS62205DBVRG4
SN74AUP1G79DBVRG4
TLV2461IDBVTG4
CD4081BPWG4
PCA9548ADWG4
LMV321IDBVTE4
 
谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    由于 E2E 用于解决应用/设计问题、因此我们的 客户支持中心  ( https://support.ti.com/csm)是 解决此问题的正确位置。  我已要求我们的 客户支持中心 直接联系您。  如果您没有收到我们的 客户支持中心 进行更新。

    此致、  

    ~伦纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    为设计支持问题创建主题时、请遵循以下指导:

    1.不要包含公司和个人信息,因为这是一个公共论坛

    2.使您的主题标题更具描述性,总结问题

    我已经按照上述内容编辑了您的主题。

    正如 Leonard 提到的、我们的客户支持中心是解决此类问题的最佳场所。  请点击他在上面提供的链接。

    谢谢。

    吉姆