您好!
我们决定使用计时器2测试传感器控制器的基本功能、并选择观察 GPIO 引脚上的信号。
为此、我们使用了新的 Launch Pad CC1352R1F3、SDK 6.10.00.29、示例项目 PWMLED2以及具有新任务的新 SC 项目。
一切都正常工作(生成 PWM 信号)、但当我们开始观察信号时、我们发现了一些奇怪的东西。 我们可以监视/观察信号 OBS_AON_RTC_CH2、 OBS_AON_RTC_CH2_DLY 和 OBS_SCLK_LF、但绝不会监视信号 OBS_AON_RTC_4kHz 。 这对我们来说非常奇怪、因为这个功能已经在我们以前的旧项目中使用过。
我们尽可能测试了所有内容-不同的 SDK 和示例仅修改 SC 项目以观察该信号。 该功能仅适用于我们使用 SDK 4.10.00.78创建的旧工程、也不适用于 SYSCFG 文件。
如果您能帮助我们、我们将会很高兴。 提前感谢。